This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2842:开关网络波形

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137206/lm2842-switching-network-waveform

器件型号:LM2842

在开关节点上导致该波形的原因是什么?

我是指二极管的阴极。

我尝试添加输入和输出电容、更改电感器和增加升压电容。  波形保持大致相同。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您的输入电压 Vout Iout 条件是什么。 您能否与您分享 SCH 与组件值,以便我可以检查。 该波形 测试点在 SW 引脚上、对吧?

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您立即做出响应。

    Vin = 12V。  Vout = 5V。  这是原始电路。

    降压控制器最初是 AOZ1280CI。  我将其更改为 LM2842、因为 AOZ1280CI 失败。  我必须在 R17顶部(与之并联)放置一个140kΩ Ω 电阻器、从而略微改变反馈网络。  我还尝试了更大的电感器值、因为我使用 的是开关频率为550kHz 的 LM2842XMK。   

    LM2842XMK 也出现了故障、可能是因为这个问题或其他问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请试用0.1uf Cboot 电容、C1 和47uH 或33uH 电感器(用于 L1)。 C5的更高电压电容,如25V/50V,应该更好。

    Elena