This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:如何在 lm5069中实现功率限制保护?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136710/lm5069-how-does-power-limit-protection-in-lm5069

器件型号:LM5069

大家好、

  需要支持!!!

   在与客户谈论 lm5069时、客户 对功率限制保护的工作方式感兴趣。 根据图,Id 的值通过 PIN_Vin 和 PIN_SENSE 测量。 以及来自流经 Rdson 的电流的 VDS 值。 然后 ID 乘以 VDS、然后我们得到 mos 的功率。  

    但这里有问题。  

    lm5069不知道我选择的 Rsense、它如何通过 mos?了解实际电流

    或者 、我对电源保护过程不是很正确。

您的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    IC 期望您根据 Rsns = 55mV/电流限制选择 Rsns。 它会相应地重新计算负载电流

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

       感谢您的快速回复。

    [引用 userid="276203" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136710/lm5069-how-does-power-limit-protection-in-lm5069/4218766 #4218766"] IC 期望您根据 Rsns = 55mV/电流限制[/引用]选择 Rsns

       根据您所说的内容、器件如何知道我设置的电流限制值?

       它看起来是一个周期。

       根据数据表, 电阻器选择过程:首先,我要 设置电流限制,如10A。 然后、根据55mV/电流限制、我得到 Rsns 的值(55mV/10A= 5.5mΩ Ω)。  

    您的  

       

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    我们将在周一前回来  

    此致  

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    正如您所知、LM5069中有两个控制环路:电流限制和功率限制

    电流限制:  

    这是一个简单而直接的方法。 该器件测量 Rsns 上的电压(IdxRsns)、并与55mV 的内部电流限制阈值进行比较以触发 OCP。

    2.功率限制:

    该器 件测量 Rsns 上的电压(IdxRsns)和 FET 上的 VDS。 这两者相乘得到 k x ID x Vds、并与 PWR 引脚上设置的功率限制阈值 V (Rpwr)进行比较。

    LM5069通过控制栅极将电流调节 至 V (Rpwr)/VDS、满足设定的功率限制

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Rakesh