This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65273V:如何将 TPS65273V 地址设置为0x61#39;h?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65273V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136880/tps65273v-how-to-set-tps65273v-address-to-0x61-h

器件型号:TPS65273V

尊敬的 TI 团队:

我有一个在同一 PMBus 上使用3个 TPS65273V 的设计、其中使用了所有地址选项0x60'h~0x62'h

在我的设计中、我使用10kohm 将 ADDR 引脚拉至3.3V/GND/float

我的问题是、当我保持 ADDR 引脚悬空时、TPS65273V 仍会 ACK 至地址0x62'h

如何从外部/通过探测 ADDR 了解器件 I2C 地址?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的联系。 将 ADDR 引脚拉至3.3V 时、您能否检查地址?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    我使用 EN 引脚屏蔽其他2个 TPS65273V。 因此、只有1个器件会响应 I2C 命令。

    对于使用10k 欧姆拉至3.3V 电压的器件 ADDR、它仅 ACK 至0x62'h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您的意思是、 当您将 ADDR 连接到 Vcc 或使其保持断开状态时、两者都显示为0x62H?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、是的。。。 我把它弄混了

    是的、无论我将 ADDR 引脚连接到 Vcc (3.3V)或让它打开、器件都只 ACK 至0x62'h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对于不同的设置、显示0x62h 毫无意义。 如果您连接到 GND 会怎么样? 您能否与我分享原理图以检查 ADDR 电路并转储寄存器?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    如果我将 ADDR 连接到 GND、TPS65273V 将在0x60'h 上进行 ACK

    如果我移除电阻器、它将 ACK 至0x62'h、并且 ADDR 引脚探测1.8V

    下面是我的原理图、即12V 转0.674V 网络、由 EN1控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢大家分享原理图。 理论上、如果要设置地址0x61H、则需要将其连接到 Vcc。 请检查电阻器是否正确连接?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    非常感谢。 通过将 ADDR 短接至 V7V、IC 现在将 ACK 至0x61'h。