This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:LMR51430/LMR51420数据表上的效率图可能不正确

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51420, LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137101/lmr51430-efficiency-plots-on-datasheet-for-lmr51430-lmr51420-may-be-incorrect

器件型号:LMR51430
主题中讨论的其他器件:LMR51420

您好、降压稳压器团队、

我有一位客户评估 了 LMR51430和 LMR51420的新设计、我们注意到、在他们的数据表中、两个器件的第1页效率与输出电流间的关系图可能存在差异。 其中一个国家的图解变色似乎是错误的。 您能否帮助我们清除此问题并让我们知道哪一项是正确的?

LMR51420效率图:

LMR51430效率图:

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的反馈。  我看了一下、我认为第一张图是正确的。  LMR51430的输出看起来像是在 PFM 和 FPWM 之间交换、因为众所周知、PFM 的效率比 FPWM 更高。

    我将此信息传递给负责的工程师、我们应尽快更新。


    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您指出,我们已经注意到这一点,并将在下一个版本中更新。

    Elena