This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DDSG DCHG 引脚是否在预放电模式下工作?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137119/bq76952-do-ddsg-dchg-pins-work-with-predischarge-mode

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

对于我们的应用、我们不使用内置高侧 CHG DSG 引脚来驱动 FET。 相反、我们希望使用 TTL DDSG 和 DCHG 引脚来驱动隔离式高侧栅极驱动器电路、以处理+100A 48V 快速开关 FET。

DCHG 和 DDSG 引脚配置为 各自 的模式、使用 REG1=3.3V。  当禁用预放电并且 FET 在出现故障时打开/关闭时、它们按预期工作。

我们看到的问题是、DDSG 引脚会立即开启、并且不会遵循配置的预放电超时或电压停止增量。  

检查所有具有 BQStudio 的寄存器和预放电设置是否正确配置。 我正在使用大容性负载进行测试、移除 DDSG 后、使用预充电电路充电大约需要1秒。

DDSG DCHG 引脚是否与 DSG 和 CHG 引脚完全一致?

或者、DSG 和 DCHG 引脚是否充当  DSG 和 CHG 的故障指示器引脚、即、尽管预充电电路仍需要激活、但没有任何东西阻止 DSG 引脚时、DDSG 引脚将变为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    DDSG 和 DCHG 将跟随 DSG 和 CHG 引脚。 如果您尚未看到 https://www.ti.com/lit/an/sluaa84a/sluaa84a.pdf、本应用报告的第8节可能会有所帮助

    如果您的 DDSG 引脚立即接通而没有延迟、则可能会出现问题。 您如何启用放电-这是通过命令实现的吗?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。

    阅读低侧 FET 应用手册后、DSG 和 DCHG 引脚似乎不遵循 DSH 和 CHG 引脚。

    ' BQ769x2的 DDSG 和 DCHG 输出将前置和主 FET 驱动信号结合在一起。 如果设计人员想要预充电和/或预放电功能、可选择控制来自主机的预充电或预放电路径、并在施加预信号时使用逻辑来禁用主 FET 驱动器"

    "PDSG 和 PCHG 包含在 DDSG 和 DCHG 时序中、如果用户希望通过 BQ76952进行预充电和预放电控制、则必须完成一些工作来分离 FET 控制。"

    这是一个很不幸的问题、对于 DDSG/DCHG 引脚来说、这是一个奇怪的设计决策。 从功能应用到功能不是很强大的片上高侧驱动器、都非常窄。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    是的、您对行为是正确的-我已经看过了一段时间了。  

    Matt