This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:使用 STM32控制 BQ24075/079

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137377/bq24075-controlling-bq24075-079-with-stm32

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ25180

我想使用 STM32L010F4P6 MCU 和低膜片键盘按钮来控制 BQ24075/079电池充电器。 在理论上、我所期望的是;当我按下按钮时、SYSOFF 引脚为低电平以实现正常运行。 当我想要关闭系统时、我将按下按钮2秒钟、这将被 STM32检测到、它将向 SYSOFF 引脚发送高电平状态以关闭系统。 我为该操作创建了一个简单的图。 此系统是否正常工作? 如果不是、您可以帮助我进行改进吗? 我也愿意接受任何建议。 感谢您抽出宝贵时间回答问题。

  

                                                 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、  

    这在理论上可行、但当 BQ24075/9仅由电池供电时、问题就会出现。 我们无法保证 SYSOFF 引脚的行为、因为我们建议不要将其断开连接。 我们还希望确保 GPIO 不会损坏、因为 SYSOFF 引脚 在内部上拉至 BAT。  

    我建议查看此应用手册  ,其中介绍了我们为此应用程序推荐的配置:www.ti.com/.../sluaa18.pdf。  

    应用手册中提到了这一点、但还有 BQ25180、这是 BQ24075的 WCSP I2C 刷新、具有也可通过按钮控制的运输模式!

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢安东尼先生,我将尽快对其进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错! 如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我!

    此致、

    Anthony Pham