This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:原理图审阅

Guru**** 2536160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133255/tps543b20-schematics-review

器件型号:TPS543B20

大家好、

我 的设计中使用的是 TPS543B20RVFT。 我希望让专家对电路设计进行审查。 功率要求如下所示

VIN=5V

VOUT=0.84V

Iout=25A

我在稳压器输出端连接了7个100uF 电容器。 灌电流侧有270uf 电容器连接到此电源轨。 请告诉我该稳压器是否支持700uF+270uF.e2e.ti.com/.../5707.Design20.pdf 的总电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiftali、  

    我查看了原理图、对我来说很好。 附件是一个 Excel 计算器工具、可用于检查组件选择以及估算将来需要再次检查的添加或移除电容的影响。 添加的270uF 不应导致任何问题。

    此致、

    Britton

    e2e.ti.com/.../TPS543B20_5F00_Calculator_5F00_5VIN_5F00_0p84VOUT_5F00_25A.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton、

    1.您能确认我为 RSP 和 RSN 引脚所做的连接吗?

    一个10E 电阻器从 RSP 连接到反馈电阻器网络。 RSN 引脚通过10E 电阻器连接到 GND。 RSP 和 RSN 引脚之间连接了一个并联电容器。

    2.在 您共享的.xlsx 文档中的原理图检查清单中、应用电路未明确显示此信息。

    3.电阻器 R206是否有任何特定的器件封装或功率额定值建议。 连接到反馈网络的电流感应电阻器。 目前、其0402封装容差为1%、额定功率为1/16W 的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、  

    通常 情况下、RSP/RSN 上不包含10欧姆串联电阻器和并联电容器。 您是否有理由要包括这方面的规定? 否则、我将移除 RSN 上的电阻器和并联电容器、并将10Ohm 电阻器留在 RSP 路径上、因为这对于稳定性测量很有用。

    2.见上文

    3.我在原理图中找不到 R206。  您是否打算在最新消息中附加新原理图?  

    也就是说、我们通常使用0402封装、0.5%的容差(1%也没关系)、反馈电阻网络中电阻器的1/16W 额定值。  

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton、

    TI WEBENCH 设计器中建议使用10E 电阻器和并联电容器。 我在我的设计中实现了相同的功能。 如果我考虑您的建议、RSN 引脚是否应直接连接到 GND。

    我还附上了 webench 原理图设计供参考。

    很抱歉,我指的是286,而不是206。 R286是从 RSP 引脚连接到反馈电阻器的10E 电阻器。

    数据表中说明了两个单独的接地 AGND 和 PGND。 但我 已为 AGND 和 PGND 使用单个 GND 网络。 这种单一 GND 连接设计是否正确。 请确认。

    e2e.ti.com/.../3731.Design20.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign185.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    感谢您提供这些信息。 我想在进一步审查后提出以下建议:

    请在 RSP/RSN 和10E 电阻器之间添加电容器的配置。 它们可能 便于 滤波和/或稳定性测量。  

    2.上面提到的电阻器规格适用于 R286。

    请在 AGND 和 PGND 之间包含一个0E 电阻器或网络连接、因为它们是单独的网络。

    最后、请使用0E 电阻器或网带将 VDD 连接到 VIN、然后将1uF 去耦电容器尽可能靠近 VDD 引脚放置。 这是必需 的、因为 PVIN 和 VDD 必须是单独的布线、以满足数据表中的布局建议。

    此致、

    Britton