This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:TPL7407L 电压从3.3V 转换到15V

Guru**** 2812615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L, CD4504B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134232/tpl7407l-tpl7407l-voltage-translation-from-3-3-v-to-15-v

器件型号:TPL7407L
主题中讨论的其他器件: CD4504B

你好  

我需要将来自 DSP 的.3V 信号转换为用于 IGBT 驱动器的15V 信号。

如果我使用 TPL7407L、则 Vcc 的传播延迟为1.65V、为350nS。

3.3V 的规格不可用。

我是否可以拥有至少具有4个四/六个通道的更快器件?

CD4504B 还未列出3.3V 的规格。 以及它是否可以在该.3V 电压下使用?

另一种选择是使用两个级、一个用于3.3V、例如5V、然后使用 CD4504B  

为5V 至15V。

单个器件是否有更简单的方法?

IGBT 驱动器的电流驱动要求应小于3mA 拉电流和灌电流

同时与电源轨之间的电压下降/上升低于1.5V

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varunesh、

    我们的低侧开关没有其他(数据表中的)特性数据来支持此应用。 我将把这个主题移至负责 CD4504B 的组织论坛 、以获得有关其器件的帮助。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="141883" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134232/tpl7407l-tpl7407l-voltage-translation-from-3-3-v-to-15-v 我需要将来自 DSP 的.3V 信号转换为用于 IGBT 驱动器的15V 信号。

    我将假定这是一个拼写错误、您的意思是"3.3V"

    -

    我目前没有能够将3.3V 转换为15V 的解决方案。 我将联系我们的翻译团队、就未来可能的解决方案发表意见。

    -

    CD4504B 是一款非常弱的输出器件:

    虽然从技术上讲、您可以使用它来驱动15V 逻辑信号、但我可能改用 TPL7407L。

    使用100欧姆电阻器时、每通道的电流消耗为150mA、以在"高"侧获得"低"输出和大约5mA 的驱动强度、但它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verunesh、

    我们目前正在开发更多可支持类似3V 至15V 应用的器件。

    您能否帮助进一步阐明您的终端设备以及 数据速率? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    我们的要求是转换中的 PWM 3.3V 信号

    将 DSP 更改为15V 信号、以便为 IGBT 驱动器提供可能的反馈

    距离 DSP 1mtr、因此优先选择+15V 信号  

    +5V (或3.3V)信号  

    电流驱动要求可能是5mA 拉电流和灌电流、同时从电源轨移动到1.5V、Rdson 小于

    200E、数据速率为100kHz 最大值

    我使用过 Onsemi 的 FAN3229T、其 Vth+为2V。

    因为它具有我不需要的2 A 驱动能力、所以价格昂贵

    我一直在寻找支持3.3V 电压的 CD4504B 等器件

    信号;TPL7407L 主要可以在拉电流受限时灌电流

    希望您能尽快提出一些建议。

    此致

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀,Emrys!!

    是的、这是一个拼写错误、3.3V 是我的意思

    您对100E 的建议是好的、除了每个建议

    必须使电阻器适合于耗散2.25W 功率  

    除了占用空间外、这还会占用很大的电路板空间  

    功耗低效

    以前有一个设备,UDN 2804,如果我记住 P/N

    这是对 ULN2003的补充、可以从中获得

    而不是像 ULN2003那样灌入电流。

    虽然 TPL7407L 是 ULN2003的镜像、但规格有所改进、

    没有类似 UDN2804的器件

    Toshiba 具有8通道 DMOS 器件、如 TBD62783  

    我的应用程序的速度很慢。

    非常感谢、致以诚挚的问候

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verunesh、

    感谢您的澄清。

    您能否帮助确认您的传播延迟要求? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike  
    如果低于100nS、传播延迟将会很好  
    因为它可以满足各种应用的需求。
    可接受的限值垫为180-200nS 左右  
    除了250 nS 之外、它还会限制使用范围
    除 Toshiba 已提供的某些器件外
    希望这会有所帮助  
    谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verunesh、

    我们有一款符合您要求的新器件、我们将通过电子邮件向您进一步跟进、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    感谢您的更新  

    稍后,我们会继续听取您的意见。

    此致

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verunesh、

    我上周通过电子邮件跟进、按照"varunesh@veeral.com "进行了回复。 您能否帮助确认这是跟进的最佳方式? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    早上好

    已回复您的邮件

    Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verunesh、

    我看不到您的回复。 是否可以帮助您再次确认/重试? @ m-ikwuyum@ti.com、谢谢!

    此致、

    Michael。