大家好、
祝你度过美好的一天! 我的客户遇到有关 BQ769142的技术问题。 该项目是电动自行车中的48V BMS。
当我们将 MCU 和 BQ769142都设置为睡眠模式时、BQ769142会在一分钟内唤醒几次、功耗大约为600uA。 您可以在下图中看到它。 您能否帮助解释原因以及解决方法?

非常感谢!
BRS、Sherman
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、谢尔曼、
对于 BQ769142、不建议使用默认睡眠设置、因为它们可能会导致您现在观察到的问题。 请参阅 TRM (BQ769142技术参考手册(修订版 C)(TI.com))中的表7.2以查看建议的设置。
最棒的
Andria
您好、谢尔曼、
睡眠模式旨在降低电流消耗、但它还允许器 件以可调节的时间间隔执行测量、计算和数据更新、同时仍启用电池保护功能。 看到器件在指定的间隔内"唤醒"进行这些测量只是睡眠模式的一个特性。
如果您想 配置器 件在睡眠模式下的工作方式、可以更改器件在睡眠模式下唤醒以测量电压和温度的频率。 更多信息、请参阅 TRM 中的13.4.2.2电源:睡眠:电压时间。 默认电压时间值为5秒。
如果您对睡眠模式下的电流电平有疑问、 TRM 中的13.4.2电源:睡眠部分包含有关 您所看到的测量值的更多信息。 µA 正常模式的功率模式为286 μ A。 功率模式指示其各自模式的平均值。
最棒的
Andria