This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 启用电阻分压器

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137763/enable-resistor-divider

器件型号:LM61495

大家好、

我们正在应用中将28V 转换为12V。 如何确定 Von、Voff 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表中的 VIN UVLO 公式2的公式

    这些公式将基于使能电阻(顶部和底部)、使能上升阈值和使能迟滞。  

    在更坏的情况下、请使用 enable hystelsise_max、该函数将计算较低的 Voff 值。  

    此致、

    Jimmy