This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431B:将 TLV431BIDCKR (-40°C 至85°C)替换为 TLV431BQDCKR (-40°C 至125°C)。

Guru**** 2525330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137677/tlv431b-replacing-the-tlv431bidckr--40-c-to-85-c-with-the-tlv431bqdckr--40-c-to-125-c

器件型号:TLV431B

您好!

我们正在考虑将 TLV431BIDCKR (-40°C 至85°C)替换为 TLV431BQDCKR (-40°C 至125°C)。

如果我在-40°C 至85°C 的温度范围内使用 TLV431BQDCKR、那么 TLV431BIDCKR 数据表规格中的参数是否相同?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astro、

    没错。

    谢谢。