This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源多路复用设计

Guru**** 2529160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137536/power-muxing-design

尊敬的 E2E:

我有一组10个螺线管、我希望在磁体通过时依次捕获它们的输出功率。 接收到的功率很小(大约100mV 100mA)、我想知道、在我将接收到的功率放大以进行能量收集之前、多路复用的最佳方法是什么。

我一直在研究电源 ORing、电源多路复用、但我不确定那里的最新技术是什么?

谢谢、

Khoi Ly |博士

有机机器人实验室

康奈尔大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    很高兴尝试找到解决此问题的方法。 鉴于这些要求、我建议使用5倍 的 TS5A23166、 这是一款具有单个通道控制的1:1x2通道信号开关。 通过这种方法、您可以为每个电磁阀选择要打开的通道。 该器  件还具有非常低的 RON 和低泄漏电流、因此它在测量时也应具有最小的偏移/误差。 最后、要将所有这些通道组合在一起、只需将所有多路复用器输出短接至放大器级的输入即可。

    请告诉我这是否适用于您的应用、或者您有其他要求。

    谢谢!

    Bryan