This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137737/lm5170-q1-lm5170-q1

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170EVM-BIDIR

您好!  

我有一个问题、我需要这个具有24V 输入的升压转换器 EVM 模块。 此12V 输入端口可连接到24V 电池?

占空比在该模块中会发生变化?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    感谢您使用 E2E 论坛、下面所示的 LM5170EVM-BIDIR 用户指南 指定了升压模式运行的最大和最小输入电压范围:

    对于占空比、是的、它随最大和最小占空比的变化而变化、具体取决于设计规格。

    BR、

    Haroon