This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A29:启动和停止电压

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137244/tpsm8a29-start-and-stop-voltage

器件型号:TPSM8A29

在给定输入和输出电压的情况下、使能顶部电阻值(RENT)应为多少?  哪个值必须保持固定,它取决于哪些参数? 还需要计算 Venh 和 Venl。  

请参阅 EQN 22-24以了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开发人员确定 Vstart 电压、并为 Renb 使用10kohm。   如数据表第6页的公式和电气特性表所示、Venh 和 Venl 为1.22V 和1.02V。   通常、  Vstart 比标称输入电压低10%至20%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、无论我的输出电压如何、只要输入电压在所有情况下都相同、我相信启用顶部和底部电阻器都是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的启动电压相同、则电阻器将相同。  

    由于该器 件的工作电压低至2.7V、因此许多开发人员选择的启动电压大于其输出电压以防止在压降下运行、或选择的启动电压接近标称输入电压。  

    如果您在选择使能电阻器时遇到困难、  使用 webench 电源设计 器链接  是一个很好的资源。

    在左侧面板中、将使能电压从4V 更改为您的首选电压、然后单击重新设计以获取更新的电阻值。