This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:LX1引脚变为瞬间短路

Guru**** 2583485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136818/tps65261-lx1-pin-becomes-an-instant-short

器件型号:TPS65261

您好!

在我们的检查摄像头设计中、我们将 TPS65261用作电源转换器。   在电路板的第一个切口中、器件完全没有问题。   从未有过失败。   现在在下一个电路板版本上、唯一的变化是添加第二个接地平面和第二个电源平面、因此 LX1输出会立即短路至接地。   芯片周围的组件放置在第一个修订版和第二个修订版之间没有变化    

您对什么情况会导致这种情况有什么想法吗?   

LX1输出为9.6V 电源、基本上在上电时为空载。  LX2是10.3V 电源、在上电时为空载。  LX3是系统的3.3V 电源。   所有器件均由一个12V 主电源供电运行、此电源在大约5ms 内从0斜升至12V、而没有明显的过冲或下冲。   

我已在新电路板上组装了 TPS65261电源--它可以与外部电源配合使用。   

电路板上的12V 电源在输出端有一个100uF 陶瓷电容器、该电源通过表面连接和两组并联平面直接连接到 TI 电源、仅需几毫米。  12V 电源是否太硬?   

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的联系。 我很快会检查并向您提供反馈。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然认为输入电源阻抗非常低。   我测量了从12V 电源输出电容到 TPS65261引脚的新电路板、在毫欧表上为0。   在旧电路板上、它介于3-4毫欧之间。   新电路板具有平行接地和+12V 平面、1盎司铜和实心填充过孔。   非常好的电路板,可以让电流四处流动并散热  

    100uF 陶瓷输出电容(TDK 兆位)距离 TPS65261不到一厘米。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    露西亚度假回来后会给你回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现了一个制造问题--两个方形电感器旋转90度,把它们转换成短路。  这会导致芯片熔断。   

    旋转电感器、我们希望获得出色的 TI 性能!   

    很抱歉、感谢您提供的优质产品!   

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的联系! 我将关闭该案例。

    BRS

    Zixu