This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A29:PGOOD

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137601/tpsm8a29-pgood

器件型号:TPSM8A29

如数据表中所述、PGOOD 电阻器的建议值介于1k 和100k 之间。 需要选择确切的值、以及它将如何影响性能? 该电阻器是否需要通过 VCC 引脚上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGOOD 在系统中的连接位置将取决于是否连接到 VCC 以及上拉电阻器的值。   VCC 电压为4.5V。     

    PGOOD 引脚具有最大灌电流能力和泄漏电流。  这些值将决定上拉电阻的最小和最大值。  

    PGOOD 大概连接到系统中的另一个器件。   该器件上的引脚将具有最大额定电压、低电平输入电压和高电平输入电压。   PGOOD 上拉电阻器和上拉电压源将需要考虑其连接到的引脚的限制。   如果您不确定、使用10kOhm 是一个很好的折衷方案。