This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650231EVM-664:软件故障

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650231EVM-664, TPS65023, IPG-UI, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136230/tps650231evm-664-software-trouble

器件型号:TPS650231EVM-664
主题中讨论的其他器件: TPS65023IPG-UIUSB2ANY

你(们)好

有关  TPS650231EVM-664的问题。

启动 USB 适配器 EVM 软件时、窗口左下角出现"Adapter Not Attached (未连接适配器)"错误。

检查是否显示了器件属性 VID_0451&PID_5F00、并且似乎可以无错误地识别它。

我尝试了从板的开启和关闭电源。

出什么问题了?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您当前使用的是什么 EVM 软件和 USB 转 EVM 适配器?  

    如果您使用的是传统软件(TPS65023控制软件)和适配器、TI 建议使用我们较新的 EVM 软件 IPG-UI、可通过以下链接下载该链接: https://www.ti.com/tool/IPG-UI 连接 IPG-UI 所需的 USB2ANY 适配器、可通过以下链接在 TI.com 上购买: https://www.ti.com/tool/USB2ANY 

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的软件和适配器是:

    ・USB 接口适配器 GUI-v1.10

    ・USB SAA GUI.exe

    https://www.ti.com/lit/ml/sllu093/sllu093.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已确认您的观察结果、下图所示的过时 USB 接口适配器无法使用传统的"TPS65023控制软件"通过 I2C 与 TPS650231EVM-664进行通信。  我们正在更新文档以显示此 EVM 需要的新软件。

    如上所述、我推荐的解决方案是升级到更新的软件和 USB 适配器选项。 我已经在实验室中验证了 TPS650231EVM-664能够使用 IPG-UI 和 USB2ANY 适配器成功通信。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否意味着我还需要准备一个新的 USB 适配器(USB2ANY 适配器)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正确、 需要 USB2ANY (链接如下:www.ti.com/.../USB2ANY)。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    明白。

    此外、是否需要在 URL 中安装该软件(链接地址: https://www.ti.com/tool/USB2ANY)?)

    USB2ANY Explorer 软件—SLVC695.ZIP

    或者、只对上次回答的以下软件是否正常?

    https://www.ti.com/tool/IPG-UI

    IPG-UI—适用于 Windows 的 IPG-UI EVM GUI—SLVC620h.ZIP

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、也请安装 USB2ANY Explorer 软件。 我建议下载 USB2ANY Explorer Installer v2.7.0.0 - SLVC622.ZIP、它位于 IPG-UI 产品页面上、如下图所示。 需要使用此软件来确保 USB2ANY 固件更新到版本2.7.0.0  

    验证 USB2ANY 是否具有最新固件后、只需 IPG-UI 软件即可与 TPS650231EVM-664进行通信。  

    此致、

    Garrett