This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59641:请求提供 TPS59641的数据表。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS59641, TPS59650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137491/tps59641-request-to-provide-the-datasheet-of-tps59641

器件型号:TPS59641
主题中讨论的其他器件: TPS59650

尊敬的支持:  

我正在研发"英特尔凌动处理器 E3826"的电源管理解决方案 

英特尔公司的 Bakersport 设计文档中、 TPS59641稳压器用于推导处理器的核心电源- VNN 和 VCC (1.0V)。 现在、问题是无法获取该特定稳压器的完整数据表。 请帮助我获取数据表。  

再次询问-请确认 稳压器"TPS59650"是否可用作 "TPS59641"的替代产品,以派生英特尔凌动的核心电源- VNN  和 VCC?

谢谢你  

Raj Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从 VR (AT)列表(dot) ti (dot) com 请求它

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您选择了上一个答案未解决您的问题。 遗憾的是、由于 NDA 限制、我无法直接向您提供数据表。 如果您通过电子邮件发送  、他们将向您发送所需的表单。 签署后、他们将向您发送完整的数据表。

    此外、TPS59650还应能够为这些电源轨供电。

    谢谢、

    特拉维斯