This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136281/tps23861-questions-of-tps23861

器件型号:TPS23861

尊敬的团队:

TPS23861数据表第1页、仅查看802.3at 和类型2、但未看到802.3af 或15.4W 或类型1、请再次确认 TPS23861支持802.3af。
目前、使用 PSE SIFOS 时有一个测试项目失败、请帮助了解失败的原因? 非常感谢!

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是 TPS23861支持1类(IEEE802.3af)。

    您能否提供有关故障情况的更多详细信息? 如何配置 PSE? 如何配置 Sifos 测试?  哪些测试失败?

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beader、

    CPU 通过 I2C 连接到 TPS23861。(无 MCU)

    我们的软件不配置 PSE 芯片。  

    PSE SIFOS 测试报告供您参考。

    请尽快回复并解决故障问题、谢谢!

    它们在通过时测试802.3。 但测试 802.3af 失败。

    您能指导我们如何解决该问题吗?  

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果您未将 TPS23861配置为将功率限制为1类功率、则 TPS23861默认为2类功率、则会发生此故障。 寄存器0x21h 是双事件分类寄存器、您需要禁用双事件分类。  

    这将解决您的问题并允许测试运行而不会出现任何故障。 如果此操作解决了您的问题、请在此主题上标记为 Resolved (已解决)。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beader、

    非常感谢。

    当前、我们读取0x21默认值:0x55。
    您提到的客户的软件需要为0x21配置。 客户软件工程师不确定如何配置 PSE。 请帮助描述更完整、更正确的配置操作、谢谢。
    1.引导后是否立即将0x55填入0x00?
    之后、0x21显示为0x00。 当我插入 PoE 加载器802.3 AT 或802.3af 时、PSE SIFOS 是否会自动切换到.at 或.af 模式? 或者我是否需要执行其他操作?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    客户在哪种工作模式下工作?

    加电命令后、您需要将00写入0x21h。 您可以在 Sifos PSE 上运行自动检测并加载 Sifos 测试的自动检测设置。

    非常尊重、

    Brandon Beader