This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:工作静态电流

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137592/tps62903-operating-quiescent-current

器件型号:TPS62903

尊敬的先生:

数据表中有一个效率图。 输出@0.001A (1mA)的效率约为90%。

 工作静态电流为8mA。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    数据表中的8mA IQ 规格是指 PWM 模式开关操作。 在该效率图中、使用了自动 PFM/PWM 模式、这将降低轻负载时的 Iq 以保持高效率。 在自动 PFM/PWM 模式下、由于不连续(下降至0)而导致电感器电流、并且该器件通过降低开关频率来节省能源。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Joseph