This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:LM5155QDSSRQ1查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135420/lm5155-q1-lm5155qdssrq1-queries

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5158LM5157

大家好、

 对于下面的器件型号 LM5155QDSSRQ1、数据表中缺少一些内容。 请尽快回复以下问题。

1.过载和短路电流限制值。 是否可以配置过载和短路电流限制的值?

2.是否可以在不使用外部 MOSFET 的情况下以升压模式运行该稳压器?

3.在数据表中,它提到的稳压器具有内部软启动功能? 您能否共享软启动时间的值?

4.该部件是否支持连续/非连续运行模式。 如果可能、 也可以使用相同的应用电路。

5.是否可以共享此组件的排放报告以检查 EMC 方面?

此致、

Siburaj D.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siburaj、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    查看我映射到您的问题的答案/评论:

    1.检测电阻器上的电压达到 V_SENSE 的值后、便会检测到过流
    请参阅:9.3.6电流感测和斜率补偿(CS 引脚)

    不需要。该器件需要外部 MOSFET -但您可以使用 LM5157或 LM5158 -它集成了功率 MOSFET

    3.请参阅数据表:9.3.3软启动(SS 引脚)

    4. 请查看此报告、其中详细说明了 CCM 和 DCM 的区别以及如何为该系统标注尺寸:
    直流/直流升压转换器内幕揭秘(TI.com)

    5. EMC 在很大程度上取决于布局和周围的组件。  因此、组件/器件的 EMC 报告不会提供任何有价值的信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siburaj、


    在过去8天内、我没有看到此主题的更新。

    如果问题得到解决、则最好按"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、


     Stefan