This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:设计帮助

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134458/ucc28c43-design-help

器件型号:UCC28C43

大家好、

客户使用 WEBENCH 和 UCC28C43设计了原理图。  

它们遇到了一个问题、即当增加任何负载时、电压会降低、输出中只有一个小电流可用。 请参阅下面的原理图和其他信息:

e2e.ti.com/.../0167.power-supply-schematic-altium.pdf

初级电压40-350 (直流)、 占空比(最大值) 0.6。 我目前正在请求客户提供 VDS 和 Vout 波形。

如果您需要更多信息、请告诉我。

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果任何负载导致 Vout 下降、 一个常见的原因是变压器端子极性未正确连接、尽管 sch 正确显示了极性-因此需要检查波形以确保绕组极性正确-需要检查波形、因为可能需要绘制物理波形 变压器端子可能会因各种误差而产生差异。  

    第二种可能且经常看到的情况是缓冲器值不正确。 要检查此情况、您可以使用 TVS 等钳位器件临时替换缓冲器、以便如果 TVS 可以使转换器工作、而 RCD 缓冲器无法工作、这意味着您需要调整缓冲器。 但是、如果电视仍然无法正常工作、那么您将寻找其他一些解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    除了 VDS 和 Vout 波形外、您还需要检查其他哪些波形?

    当辅助二极管断开并使用外部15V 电压为 VCC 供电时、会发现此问题。 在检查 VDD 引脚上的电压后、即使在之间为15V 提供10欧姆串联电阻器、也会测量8V 电压。
    此外、在没有任何 VCC 电路的情况下直接为 VDD 引脚供电后、电路工作良好、输出端没有压降。 请参考下图:

    客户告知:"当我在 R5之后连接电源时、IC 工作良好、但当我在 R5之前连接电源时、我测量了 R5上的电压、它仅为8v! 为什么要使用该操作系统? R5电阻器到底是怎么做的?"

    感谢您的支持。

    此致、

    Marvin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 R5左侧具有外部15VDC 的 IC 可以工作、但右侧不能工作、则意味着在右侧为15V 时有一些电流泄漏、导致 C14电压下降。  

    R5用于在使用辅助绕组时帮助滤除高频尖峰。

    如果辅助绕组不工作、而 外部15V 电压使转换器工作、则需要测量 AUX 绕组的波形并与 VDS 进行比较、以查看 AUX 绕组输出波形在 VDS 时序和幅度方面是否良好。 但是、当它位于 R5的右侧时、即使是外部15VDC 也无法工作、您需要从 R5左侧的电路中找出导致7V 压降的原因。 请注意、R5不必是10欧姆、它可以小于10欧姆甚至0欧姆、具体取决于尖峰滤波需求。 但对于15VDC、您会看到 R5上的7V 压降、在我看来、R5左侧的电路有问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    客户发现问题来自变压器。 他们更换了它、现在电路工作正常。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Marvin