This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:线路/负载调节

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137180/lm5156-q1-line-load-regulation

器件型号:LM5156-Q1

尊敬的 TI 团队:

我使用 的是 LM5156-Q1升压转换器、想要计算转换器的线性/负载调节、但根据可用的公式、我认为我没有得到正确的值。 对于开关稳压器、我们是否在数据表中将此类数据作为规格?

VIN = 5.7V 至6.3V;Vin_typ = 6V

Vout = 12V

使用的公式为:

线路调节=[delta Vout / delta Vin ] x 100%

线路调节=((Δ Vout / Vout) x 100%)/(Δ Vin)

负载调节=(V.No_Load - V.full_Load)/(V.full_Load)* 100%

这是计算升压转换器的线路/负载调节的正确方法吗?

此致、

Sunney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    感谢您使用 E2E 论坛、请问您从哪里获得这些公式? 您能否解释一下负载和线路调节的含义、我有点困惑?

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    这些是用于计算线路负载调节的标准公式。 我提到过、它们只是通过谷歌搜索。

    通常为现成的电源模块提供线路负载调节、但由于相关器件是升压转换器 IC、因此我不希望数据表中包含这些值。

    不过,我的问题是,如果我必须计算使用  LM5156-Q1设计的电源的线路/负载调节 。 如何计算它。

    此外、线路调节: 线路调节 是电源在输入电压发生变化时保持恒定输出电压的能力

    负载调节: 负载调节 功能  可在电源负载发生变化的情况下在电源的输出通道上保持恒定电压(或电流)电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunney、

    感谢您的回复、好的、您正在讨论系统针对负载和线路瞬变的总体稳定性。 恐怕没有公式可以解决这一问题、COMP 引脚上的补偿电路通常使用波特图的穿越频率和相位裕度来处理这一问题。 您可以使用数据表自行计算、也可以使用我们网站 https://www.ti.com/product/LM5156上的快速入门计算器自行计算 

    以下是 有关此主题的一篇有趣的文章 https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf 

    请阅读、如果有任何其他问题、请告知我。

    BR、

    Haroon