This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:启动期间的断续故障模式 Sepic 稳压器

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136754/tps40210-hicup-fault-mode-during-start-up-sepic-regulator

器件型号:TPS40210

您好!

我们在 SEPIC 稳压器中使用 TPS40210。 我们遇到了输出电压不会在没有中断的情况下增加的问题。 输出端具有6mF 电容器缓冲器、升压电压范围为24V 至32V。   

将紫色线 V_32V_BUF 置于流动示波器上。 黄色线是 ISNS 引脚上的电压交叉感应电阻器、青色线是输出电容器的电流。 绿色表示 SS 引脚上的电压。  

我正努力将 SS 引脚上的容量从220nF 增加到1uF、以实现软启动。 但这并不能帮助仅仅增加第一阶段和第二阶段之间的时间。 我还应该尝试其他什么方法来避免这种行为? 感谢您的任何想法。

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您使用 E2E 论坛。 您能否分享您设计的规格、例如输入电压(最小值、最大值和典型值)、输出电压、输出电流和 FSW?

    您能否再次解释紫色波形是什么、输出是什么? 您是否也可以包含 Vin?

     

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    VIN:最小值= 19.2V、典型值24V、最大值28.8V

    输出电流为300mA

    Vout = 32V、

    Fsw = 300kHz。

    是的、紫色线是输出电压。 它从0V 增加到 CCA 8V、然后稳压器重新启动、并在对 SS 电容器放电后再次启动、输出电压增加到32V。 但不是0V、而是5V CCA……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon、您好!  

    我还将添加 Vin 电压。

    黄色=输入电压

    紫色= Vout

    青色= Iout

    绿色= BP 引脚上的8V 内部 LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的回复、请留出一些时间。 我们将尽快返回给您。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    根据示波器图、您似乎达到了过流保护限制。

    这应通过软启动时间进行控制和调节。

    对于软启动时间的尺寸、请考虑启动期间的负载电流以及流入输出电容器的浪涌电流。

    此致、

     Stefan