This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI2140-Q1:高压绝缘测试

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI2140-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135484/tpsi2140-q1-high-voltage-insulation-test

器件型号:TPSI2140-Q1

大家好、团队、

我的客户希望在 BMS AFE 系统中应用此 TPSI2140。

此器件是否可以通过2U+1000电压绝缘测试?  要计算为600V 系统、它应存储3110v DC。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我们建议在保护接地端添加另一个 TPSI2140-Q1、如下图所示(编辑 了 TIDA-010232中第4页的图1-4)。 总共使用3个 TPSI2140-Q1。 附加的 TPSI2140-Q1可提供两倍的雪崩电压支持。

    • 3110 V 直流时的雪崩低至零、因为2*Vava > 3080 V  

    此致、
    蒂尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我提供了不正确的信息。 让我在星期三之前提供最新答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    TPSI2140-Q1可以通过2U+1000电压绝缘测试、必须调整串联电阻(R1)的大小以将雪崩(iava)电流限制在2mA 或更低、并且布局必须使结温保持在150 C 以下  

    假设

    • I_AVA <= 2mA
    • I_AVA =(V_HiPOT - V_AVA)/R1
    • V_hiPOT = 3110 V
    • V_AVA = 1540 V  

    结果

    • R1 > 785k

    如果您希望最大程度地减小串联电阻、可以考虑使用多个与我的第一次响应中原理图类似的 TPSI2140-Q1。 请告诉我这是否有意义。

    此致、
    蒂尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂尔登

    我们将尝试设计为第二个原理图并进行测试。

    如果我们在高压条件下使用此设计,您能不能建议我:它要求2700V 的电压持续1分钟,泄漏电流的表现如何? 它要求确保泄漏电流低于1mA。

    据我了解、该 TPSI2140在其击穿后无法恢复、我对吗?

    BR

    弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    2700V、MΩ 1分钟、1.25 μ A 串联电阻应保持泄漏电流 ≤1mA。 S1至 S2 将钳位到 最低1450V (新的 Vava 最小值、数据表中尚未显示)。 泄漏电流是恒定的。  

    • I_AVA ≤ MΩ(2700V - 1450V)/(1.25 μ A)
    • I_AVA ≤1mA

    击穿是什么意思? 由于 I_AVA 仅为1mA、因此在该2.7kV 测试后、TPSI2140-Q1可在1分钟内正常运行。

    此致、
    蒂尔登