This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36923H:为什么需要 PWM 输入

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137446/lm36923h-why-need-pwm-input

器件型号:LM36923H
主题中讨论的其他器件:LM36923

大家好、

我很好奇为什么某些 LED 驱动器 IC 没有 PWM 输入、

但 LM36923等其他产品也有、原因是什么、这是必要的?

我认为 PWM 将在内部生成。

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    通常使用 PWM 输入进行亮度控制。 那些没有名为"PWM 输入"的引脚的引脚可能有其他引脚可输入 PWM。

    对于 LM36923、您可以使用外部 PWM 来控制亮度、也可以使用 I2C 来控制亮度。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    抱歉、让我重新措辞、

    我注意到、闪存和 RGB LED 驱动器都没有该 PWM 输入引脚、

    它们主要使用 I2C 来更改亮度、

    只有背光具有 PWM 输入、

     这背后有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    RGB 驱动器通常在 PCB 上具有 MCU、因此无需添加额外的 PWM 输入、因此无需添加剂量闪存(但是、某些闪存驱动器也具有外部 PWM 输入引脚)。

    您为什么关心外部 PWM 引脚? 是否有任何客户询问您?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    抱歉、

    我很困惑、为什么这与 MCU 有关、

    我的问题是为什么 RGB 在内部生成自己的 PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    该内部 PWM 用于 PWM 调光模式以控制亮度。 这意味着无论您的输入是什么(外部 PWM 或 I2C)、最终都需要将其生成为具有预设频率的 PWM 以控制亮度。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    谢谢,

    我现在知道了、因为背光 通常位于监视器中、而监视器中没有 MCU 或远离标量。

    因此,对于没有外部 PWM 输入的用户, 他们会将 I2C 信号转换为内部所需的 PWM 信号,这是您的意思吗?

    还是使用内部振荡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、这就是我的意思。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    很清楚、我认为您是说它们使用内部振荡器来生成 PWM、而不是 I2C、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、I2C 仅用于写入亮度寄存器、该寄存器决定内部 PWM 占空比以控制 LED 最后的亮度。

    BR

    Patrick