你(们)好
有关 PEC 代码有几个问题。
问题1. 器件如何识别 PMBus 协议是采用 PEC 代码还是不采用 PEC 代码?
问题2. 可以使用(19h)功能位[7]将器件设置为识别 PMBus 协议是否包含 PEC 代码?
问题3. 重启位数在具有 PEC 和不具有 PEC 的读取字协议之间存在差异、如下所示。 这只是一个拼写错误吗?
问题4. 图8-18. 带有 PEC 的发送字节协议和 图8-23。 写入字节协议是相同的数据配置。 该器件如何区分 采用 PEC 的发送字节协议与 写入字节协议之间的区别?
问题5. 关于 SS/PG 引脚、当该引脚用作 PG 时、该输出是否为开漏?
当引脚用作 PG 时、引脚是否按如下方式工作?
当输出电压降至 PG 阈值电压以下时、PG 引脚开漏输出接合并将 PG 引脚拉至接近 GND。 当输出电压超过 PG 阈值时、PG 引脚变为高阻抗。
此致、
北井高桥