This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:有关 PEC 代码的几个问题

Guru**** 2529630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136758/tps65400-several-questions-about-pec-code

器件型号:TPS65400

你(们)好

有关 PEC 代码有几个问题。

问题1. 器件如何识别 PMBus 协议是采用 PEC 代码还是不采用 PEC 代码?

问题2. 可以使用(19h)功能位[7]将器件设置为识别 PMBus 协议是否包含 PEC 代码?

问题3. 重启位数在具有 PEC 和不具有 PEC 的读取字协议之间存在差异、如下所示。 这只是一个拼写错误吗?

  

问题4.  图8-18. 带有 PEC 的发送字节协议和 图8-23。 写入字节协议是相同的数据配置。 该器件如何区分 采用 PEC 的发送字节协议与 写入字节协议之间的区别?

问题5. 关于 SS/PG 引脚、当该引脚用作 PG 时、该输出是否为开漏?

当引脚用作 PG 时、引脚是否按如下方式工作?

当输出电压降至 PG 阈值电压以下时、PG 引脚开漏输出接合并将 PG 引脚拉至接近 GND。 当输出电压超过 PG 阈值时、PG 引脚变为高阻抗。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Noriyuki!

    让我总结一下您的问题、稍后再给您反馈!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Noriyuki!

    请看我的答复。 BTW、我是否知道要在哪个 EE TPS65400中使用?是否有与 TPS65400相对应的电源轨方框图?

    问题1. 器件如何识别 PMBus 协议是采用 PEC 代码还是不采用 PEC 代码?

    它将被代码的最后部分自动识别。  

    问题2. 可以使用(19h)功能位[7]将器件设置为识别  PMBus 协议是否包含 PEC 代码?

    它是只读位、无法对其进行任何更改。

    问题3. 重启位数在具有 PEC 和不具有 PEC 的读取字协议之间存在差异、如下所示。 这只是一个拼写错误吗?

    可能是的。 让我仔细检查一下。

    问题4.  图8-18. 带有 PEC 的发送字节协议和 图8-23。 写入字节协议是相同的数据配置。 该器件如何区分 采用 PEC 的发送字节协议与 写入字节协议之间的区别?

    未如您所述在数据表中找到8-18和8-23。 但发送字节与写入字节不同、如下所示。

    问题5. 关于 SS/PG 引脚、当该引脚用作 PG 时、该输出是否为开漏?

    当引脚用作 PG 时、引脚是否按如下方式工作?

    答案见 DS 的图6。

    此致

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、

    谢谢。 请让我确保理解。

    [引用 userid="504890" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136758/tps65400-several-questions-about-pec-code/4220477 #4220477"]

    问题1. 器件如何识别 PMBus 协议是采用 PEC 代码还是不采用 PEC 代码?

    它将被代码的最后部分自动识别。  

    [/报价]

    您能不能具体说明代码的最后一部分是什么?

    [引用 userid="504890" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136758/tps65400-several-questions-about-pec-code/4220477 #4220477"]

    问题4.  图8-18. 带有 PEC 的发送字节协议和 图8-23。 写入字节协议是相同的数据配置。 该器件如何区分 采用 PEC 的发送字节协议与 写入字节协议之间的区别?

    未如您所述在数据表中找到8-18和8-23。 但发送字节与写入字节不同、如下所示。

    [/报价]

     请参阅下面的图8-18和 图8-23。

    [引用 userid="504890" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136758/tps65400-several-questions-about-pec-code/4220477 #4220477"]

    问题5. 关于 SS/PG 引脚、当该引脚用作 PG 时、该输出是否为开漏?

    当引脚用作 PG 时、引脚是否按如下方式工作?

    答案见 DS 的图6。

    [/报价]

    您是否如 下面所示测量图8-2、答案是否为开漏?

    此致、

    北井之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noriyuki!

    1.有 PEC 和没有 PEC 之间唯一不同的是每个协议末尾的代码段。 这意味着具有 PEC 的协议将比没有 PEC 的协议更长、器件将自动识别此情况。  

    2.是否可以打开旧版本 DS。 字节写入寄存器和字节发送寄存器的命令或地址不同。 来识别该命令。

    3.是的。 您可以看到 UV 和 OV 的逻辑连接到 PG 漏极开路 FET 的栅极。