This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:SW 输出共振

Guru**** 2503505 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130989/tlv62568-sw-output-resonate

器件型号:TLV62568

您好!

我发现基于 TLV62568的降压电路有问题、SW 输出会谐振、如下面的波形捕获。  

请评论可能的原因和解决办法,但斯克。

我的问题:我根据峰值 Iout 0.6A 来设计电路、而实际平均负载电流约为0.15A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您能否分享一下您在哪里进行了 GND 连接以进行测量?  您还可以共享 PCB 布局吗?

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    这里是 PCB 布局、反馈电阻器和使能延迟 RCS 在相反的一侧、未显示。

    测量时、我使用环形接地探针通过 C185的引脚2连接接地。

    TLV62568 Layout

    BR  

    刘泰龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyrone、

    您能否在 SW 节点引脚附近的某个位置再次检查 GND 连接。 您可以将连接器焊接到 SW 引脚附近的某个点并进行测量。 (请参阅下面的)

    我希望这种行为可能是由于 GND 环路较长、这会在测量中引入噪声。 除此之外、我看不到原理图和布局有任何问题。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyrone、

    您对此有任何更新吗? 请告诉我。 如果没有、请单击"已解决"按钮关闭此主题。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyrone、  

    如果这里没有其他问题、我现在将关闭此主题。 如有其他问题、您可以在下面发布您的评论、重新打开它。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    很抱歉耽误你的回答。 SW 输出共振的问题仅仅是因为该降压芯 片在轻负载条件下会进入省电模式、如数据表中的应用性能曲线以及如下所示。