This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL751M-Q1:12V 至5V、3.3V、1.8V、1.2V、1.1V 原理图审阅

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767-Q1, TPS7B87-Q1, LM62440-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137084/tl751m-q1-12v-to-5v-3-3v-1-8v-1-2v-1-1v-schematic-review

器件型号:TL751M-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV767-Q1TPS7B87-Q1LM62440-Q1

我正在为需要3.3V、1.8V、1.2V 和1.1V 电源轨的汽车应用设计一个新设计。 是否有人可以查看下面的原理图并告诉我是否有任何问题?

输入电压来自车辆的12V 系统(因此、预计处于11V 至17V 直流范围内)。

使用的 IC 包括 TL751M05QKVURQ1、 TPS767D318PWP、2个 TPS74801DRCR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U3

    12V 低至5V,热性能是一个问题,高于环境温度的调整将是在 Iload * Vdrop * 38.6 = Iload *(7typ)* 38.6 = Iload * 270.2,所以如果在25°C 的环境温度下运行,Iload 最大值将是462mA。 如果在这种情况下工作、则当 VIN 达到17V 时、您可能需要一个针对此压降具有更好热性能的器件

    其他一切看起来都很好。

    U4.

    正确配置

    U5&U6

    正确配置

    CSS 非常大、15nF 是 rec max、这不是问题、但如果不需要 Css 电容器、则会存在很大的问题。

    第7.5.1节:

    "建议的最大软启动电容为15nF。 可以使用更大的软启动电容器、且不会损坏器件;但是、软启动电容器放电电路在启用时可能无法使软启动电容器完全放电。"

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 关于 U3、您是否有任何建议可用于处理 额外电流的更好器件? 或者可能添加散热器(铝板?) 可能会有所帮助?

    我仍在电路的其余部分工作、因此确切的负载尚不清楚、但一些余量会更好。 (由于这是汽车应用、我预计环境温度会定期超过25°C;50°C 至60°C 的情况并不少见)。

    似乎只是切换到更大的5引脚 KTT 封装(例如 TL751M08QKTTRQ1)会给我带来一些余量? (26.5C 度/瓦、而不是38.6、=~674mA 最大环境温度@ 25C?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、如您所述、切换到具有较低热阻常数的封装会对热性能产生显著影响。

    此处链接的应用手册还介绍了如何通过遵循连接和布局方面的一些指南来显著提高热性能。 我将把这一情况移交给我们的一位产品营销工程师、以便他们能够在我们的产品系列中有其他器件可以满足您的需求时为您提供最佳支持。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    我会推荐 TLV767-Q1 (最高16V、但具有1A 的净空)或我们为 TPS7B87-Q1提供的电流(高达40V 的500mA)。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。  

      TLV767-Q1 TPS7B87-Q1
    AEC Q100标准 是的 是的
    输出选项 可调节输出、固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 1 0.5.
    输入电压(最大值)(V) 16. 40
    输入电压(最小值)(V) 2.5. 3.
    输出电压(最大值)(V) 14.6. 5.
    输出电压(最小值)(V) 0.8. 3.3.
    固定输出选项(V) 3.3、5、6、8、9 3.3、5
    使能 是的
    电源正常 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) - 70
    噪声(uVrms) 60 252.
    精度(%) 1 0.85
    VDO (典型值)(mV) 800 360度
    Iq (典型值)(mA) 0.05 0.017.
    热阻 θJA (°C/W) 52. 29.7.
    最小封装面积(mm2) 9. 19.071.
    封装类型 儿子 PowerPAD、TO-252

    谢谢、  

    McKyla  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 查看我的设计、我认为我可能需要更多的功率(~2A)。

     将5V 输出电路切换到降压转换器是否存在任何问题?  可能是 LM62440-Q1?

    不确定将 要连接的 DS90UH947和 DS90UH948的输出是否会有太大的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在 LDO 侧、切换到降压转换器不存在任何问题。 我将把这一职位转到负责947/948的小组,看看他们是否有问题, 但我们建议的一种配置是将 LDO 置于降压转换器的输出端、这种配置利用 LDO 的高 PSRR 为下游系统提供干净的输出轨、同时还为您提供开关转换器运行所固有的功效。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们的要求是  使直流至50MHz 的电源噪声低于以下值:
    3.3V 引脚=最大100mVp-P
    1.8V 引脚=最大50mVp-P
    1.1V/1.2V 引脚=最大25mVp-P