This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54625:TPS54325、TPS54425、TPS54525和 TPS54625等效功能是否与引脚兼容?

Guru**** 2771105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54325, TPS54625, TPS54525, TPS54425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135879/tps54625-is-tps54325-tps54425-tps54525-and-tps54625-function-equivalent-and-pin-compatible

器件型号:TPS54625
主题中讨论的其他器件:TPS54325TPS54525TPS54425

大家好、  

只需仔细检查一下、TPS54325、TPS54425、TPS54525和 TPS54625的功能是否等效且引脚兼容?

客户现在正在使用 TPS54325和 TPS54425、但他们需要更多电流、因此如果 TPS54625   的功能等效且引脚兼容、则需要考虑使用 TPS54625。

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    我的同事 Amod 明天会给你答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    很抱歉错过了这个,就像之前一样。 是的、他们可以改用 TPS54625。 请注意、TPS54625上的电流限制较高、因此应适当调整电感器饱和电流额定值。 此外、FET 电阻不同、这可能导致开关频率轻微不匹配、但根据数据表中的图形、性能几乎相同。

    谢谢、

    模块