This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:TPS5450断续问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136389/tps5450-tps5450-hiccups-issue

器件型号:TPS5450

大家好、

我似乎遇到了与 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/216974/tps5450-hiccup-mode 类似的问题 

问题和行为包括(注意:TPS5450专为18V 标称电压、30V 最大值、15V/2.33A 输出而设计):

1)短路测试@18V 输入、15V/2.33A 满负载、TPS5450可在短路条件消失后(仍然为满负载)成功重启。

2) 短路测试@30V 输入、15V/2.33A 满负载、TPS5450无法成功重启(行为仍然是断续)、即使消除了短路条件(仍然是满载)。 它只能在再次上电后重新启动(仍然处于满负载状态)。  

3) 3)短路测试@30V 输入、15V/2.33A 满负载、TPS5450可 在电路条件消失且 负载变为1.5A 时成功重启。

4)为 @30V 输入加电、15V/2.33A 满负载、它可以正常启动。

 在 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/216974/tps5450-hiccup-mode 中、它显示"在缓慢启动期间、输出电压以恒定速率上升。  您还在为输出电容充电。  由于 C 和 dV/dt 是恒定的、除了为负载供电外、还需要一个恒定的额外电流来为输出电容充电。  对于大输出电容和快速 SS 时间、这可能导致电流限制跳变。"

在我的情况下、当它满负载时、充电电流更大、可能会超过跳闸阈值。 我的问题是、TPS5450数据表中描述的"缓慢启动"是否与我们通常在其他 TI 产品中看到的"软启动"相同? 通常、"软启动"是指 Vref 在加电期间逐渐增加。 在这里、我不知道"缓慢启动"是如何工作的。 您能帮您解释一下吗? 此外、如果"缓慢启动"等于"软启动"、为什么情况2)无法工作、但情况4)可以工作?

谢谢、期待您的回复。

请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    您能帮助我了解案例2和案例3之间的区别吗? 看起来两者都是30Vin | 15Vout 下的短路测试、唯一的区别是情况2为2.33A、而情况3为1.5A。  

    缓慢启动听起来像是软启动、在器件正确切换后、输出电压会缓慢上升至最终值。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、在第3种情况中)、我们尝试了较低的负载(1.5A)、 TPS5450可以成功重启。 我不理解。

    关于慢启动、它的工作原理是否与软启动相同? TPS5450 在上电期间是否具有软启动功能? 我在其数据表中看不到有关软启动的说明。  

    请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    是的、TPS5450在启动/加电期间具有内部软启动功能。  
    一旦使能电压高于大约1.2-1.3V、此部件将开始切换、并且输出电压将在8ms 内上升至最终值。

    此致、

    Jimmy