大家好、
问题和行为包括(注意:TPS5450专为18V 标称电压、30V 最大值、15V/2.33A 输出而设计):
1)短路测试@18V 输入、15V/2.33A 满负载、TPS5450可在短路条件消失后(仍然为满负载)成功重启。
2) 短路测试@30V 输入、15V/2.33A 满负载、TPS5450无法成功重启(行为仍然是断续)、即使消除了短路条件(仍然是满载)。 它只能在再次上电后重新启动(仍然处于满负载状态)。
3) 3)短路测试@30V 输入、15V/2.33A 满负载、TPS5450可 在电路条件消失且 负载变为1.5A 时成功重启。
4)为 @30V 输入加电、15V/2.33A 满负载、它可以正常启动。
在 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/216974/tps5450-hiccup-mode 中、它显示"在缓慢启动期间、输出电压以恒定速率上升。 您还在为输出电容充电。 由于 C 和 dV/dt 是恒定的、除了为负载供电外、还需要一个恒定的额外电流来为输出电容充电。 对于大输出电容和快速 SS 时间、这可能导致电流限制跳变。"
在我的情况下、当它满负载时、充电电流更大、可能会超过跳闸阈值。 我的问题是、TPS5450数据表中描述的"缓慢启动"是否与我们通常在其他 TI 产品中看到的"软启动"相同? 通常、"软启动"是指 Vref 在加电期间逐渐增加。 在这里、我不知道"缓慢启动"是如何工作的。 您能帮您解释一下吗? 此外、如果"缓慢启动"等于"软启动"、为什么情况2)无法工作、但情况4)可以工作?
谢谢、期待您的回复。
请注意、
杨