This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:容量计算和 RSOC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137149/bq78350-r1-capacity-calculation-and-rsoc

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350

您好!

我们使用 bq78350、bq76940和 bq72600 IC 制造 BMS。 已 为 AGV 应用提供24个具有 BMS 的电池组。 头4-6个月没有问题。 然而、在过去两个月中、大多数 BMS 未反映正确的 RSOC 值。 我想这是关于 BMS 的 EDV2容量学习功能和 DOD。 我注意到、这些电池组中 EDV2的 DOD 值与一开始确定的值不同。

请帮我解决问题吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    您能否从显示此问题的软件包中保存.gg.csv 文件(数据闪存设置)? 我可以查看是否有任何线索来说明这种情况可能发生的原因。

    此致、

    Matt