This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:充电器不会进入充电周期。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24179, BQ25790, BQ25790EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137508/bq24179-charger-will-not-enter-charge-cycle

器件型号:BQ24179
主题中讨论的其他器件: BQ25790

我在电池充电电路中使用 BQ24179为1节锂离子可充电电池充电。

我成功配置了 BQ25790 EVM、以便为我使用的电池充电。  

在我的定制 PCB 上测试 BQ24179后、我将寄存器配置为与我配置 BQ25790EVM 寄存器的方式几乎相同。 与 EVM 类似、我使用 USB 作为充电源。

但是、当使用充电器控制0寄存器中的 EN_CHG 位启用充电器时、我发现电池无法从充电器状态1寄存器中的"不充电"状态中退出。  

我到目前为止发现了以下内容:

-故障寄存器中没有出现故障

IC 正在正确检测 VBUS 电压  

IC 正在正确检测电池  

IC 不会出现温度故障,我甚至禁用 TS 以进行双重检查。

-***** 我注意到 EN_HIZ 位正在设置。 我已经尝试手动禁用这个位、但它一直在复位。 我还禁用了看门狗计时器、认为它可能会导致此问题。 由于我们使用 REGN 引脚上的分压器为 ILIM_HIZ 引脚供电、我注意到 REGN 引脚持续输出0伏电压、因此 ILIM_HIZ 引脚也为0V (这可能是 EN_HIZ 变为高电平的原因)。  

我还注意到关于 EN_HIZ 位的这一点:

但我似乎没有得到 VBUS_OVP 条件或较差的电源条件。

下面是所使用的电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    STAT 是一个开漏输出引脚并且需要一个到直流轨的拉电阻器。  如果您直接将 REGN 连接到它、REGN 将崩溃、器件进入 HiZ 以保护自身。   

    此致、

    Jeff