This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG103:具有小 Cout 的类似器件

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317M, TPS7A24, REG103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136996/reg103-similar-device-with-small-cout

器件型号:REG103
主题中讨论的其他器件:LM317MTPS7A24

大家好、  

  CTM 需要具有 REG103GA-A/2K5等类似功能的 LDO、但需要 Vo=7.7V 或12V。 我们使用的大多数 LDO 的 Cout=1uF、 这在某些用例中是不可接受的、因此我们会寻找 LDO

  • IO>150mA
  • 无需 Cout 或更小的 Cout
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    您的应用是否有任何输入电压要求?

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

      有关更多详细信息、请参阅下文

    • IO>150mA
    • 8V <Vin<15V
    • Vo = 7.7V 和12V
    • 无需 Cout 或更小的 Cout (<0.47uF、更小)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    感谢您提供更多详细信息。

    鉴于这些参数、我建议 使用 LM317M、但鉴于其压降 Vin 只能低至~9.5V、以满足 Vo=7.7V 的要求。 该器件在没有输出电容器的情况下工作。

    TPS7A24具有足够低的压降、能够在输入电压为8V 时满足 Vo=7.7V 的要求、但它需要至少1uF 的输出电容器、这不符合电容器要求。

    您的客户是否使用了满足所有要求的竞争对手器件? 如果是、您能否分享该器件的详细信息?

    请参阅下表、比较我们的 LDO:

      REG103GA-A/2K5 LM317MDCYR TPS7A2401DBVR
    通用器件型号 REG103. LM317M TPS7A24
    输出电流(最大值)(A) 0.5. 0.5. 0.2.
    输入电压(最大值)(V) 15. 40 18
    输入电压(最小值)(V) 2.7. 3.75 2.4
    输出电压(最大值)(V) 5.5. 37. 17.75
    输出电压(最小值)(V) 1.3. 1.2. 1.24.
    固定电压(V) 可调 可调 可调
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    20. 22. 22.
    噪声(uVrms) 33. 38. 300
    精度(%) 2. 3. 2.
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    115 2000年 160
    Iq (典型值)
    (mA)
    1 5. 0.002
    最小电容(UF)    0 0 1
    热阻
    θJA (°C/W)
    150 60 167.8
    工作温度
    范围(C)
    -40至85 -40至125 -40至125
    封装 SOT-223|6 SOT-223|4 SOT-23|5
    注释 如果 Vin=8V、高压降将不会满足 Vo=7.7V 的要求。 符合12V 要求。 不需要输出电容器。 低压降将满足两个输出要求。 需要至少1uF 的输出电容器、这意味着它不符合 Cout 要求。