This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:其他频率下的占空比电阻计算

Guru**** 2523420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV104, DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138071/drv103-duty-cycle-resistor-calculation-at-other-frequencies

器件型号:DRV103
Thread 中讨论的其他器件:DRV104

大家好、

对于 DRV103和 DRV104、如何计算正确的电阻器值以针对数据表中列出的5kHz、25kHz 和100kHz 以外的频率设置占空比? 例如500Hz。 有什么公式吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算 Rfreq 的公式如下:

    IREF = 1.3V/Rfreq

    MΩ、对于500Hz (也在表中)、Rfreq = 11.3k Ω

    Vpwm =2.75*Iref*RDuty

    通过使用下表、我们可以得到 D%到 Vpwm 的线性方程:

    如果我们忽略10%及90%以上、并在10%至90%之间选择 D%、我们将获得更准确的结果:

    D%(介于0.1和0.9之间)= 0.3903*Vpwm-0.4904

    MΩ、假设占空比为40%且 Rfreq (500Hz)= 11.3 μ s 时、您需要知道要选择的 RDuty:

    Vpwm = 0.4/(0.3903)+ 0.4904/(0.3903)= 2.28V

    2.28 = 2.75*(1.3/(11.3*10^6))*占空比

    MΩ= 2.28/(2.75*(1.3/(11.3*10^6))= 7.2 μ A

    如果您有任何其他问题或需要澄清、请告诉我。

    此致、

    Kalin Burnside