This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:有关紧急关断的问题

Guru**** 2502505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136718/tps650861-question-about-emergency-shutdown

器件型号:TPS650861

您好!

根据数据表、有几种情况可触发紧急关断机制。 (UVLO、OVC 等)

我注意到、当触发紧急关断时、当触发中断的条件下、PMIC 会重新启动、然后重新加载 OTP 存储器中的寄存器值。  

然后、如果 CTL 引脚上的条件正常、电源序列开始。  

问题是、如果一个组件短路(出于任何原因)且其电源来自 PMIC、则可能会由于过流情况触发紧急关断。  

然后 PMIC 将重新启动(序列菜单在上面)、从 OTP 存储器重新加载值、并且由于输入引脚仍处于定义的逻辑中预期的高电平、因此电源序列开始...

但组件仍然短路、因此将触发另一个紧急关断。  

然后 PMIC 将无限期重启... 是否有办法避免这种情况?  

Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、  

    根据您提供的示例场景、TPS650861将继续尝试无限期重启。  在 PMIC 上的寄存器设置方面、无法覆盖在紧急关闭后始终尝试重启的器件。

    我们建议您在主机中使用控制 CTRL 引脚的逻辑以及中断引脚 IRQB 和状态寄存器、以便在电源轨发生短路时将 CTRL 引脚切换至低电平。 主机将 CTRL 输入引脚拉低是防止持续重启的唯一方法。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、  

    感谢您的回答。 我对 IRQB 信号有几个问题。  

    在紧急关断(或任何触发中断的事件)情况下,如果原因触发中断,IRQB 信号是脉冲还是保持低电平?  

    如果它保持低电平有效,如何确认 IRQB 信号以使其恢复到高电平?

    此致、

    Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、  

    在触发中断的情况下、IRQB 信号将保持低电平。 要确认中断并使 IRQB 信号恢复到高电平、主机必须根据引起中断的原因向 IRQ 寄存器(地址0x02)的相关位写入1b。  

    例如、如果 PMIC 由于 UVLO IRQ = 08十六进制而关断、以指示 PMIC 关断。 主机需要写入从 SHUTDNSRC 和 IRQ 寄存器读取的相同值来清除中断、IRQB 信号将返回高电平。

    如 TPS650861产品说明书的第45页所述、当 PMIC 关断触发中断时、SHUTDNSRC 寄存器必须首先清零。 对于其它类型的中断、只需要写入 IRQ 寄存器来确认。

    此致、

    Garrett