This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:TPS22965NQW-Q1快速输出放电

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965-Q1, TPS22992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137545/tps22965-q1-tps22965nqw-q1-quick-output-discharge

器件型号:TPS22965-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22992

大家好、团队、

根据 TPS22965-Q1数据表、 TPS22965QW-Q1可支持快速输出放电、 而 TPS22965NQW-Q1 不能支持快速输出放电。 因此、我希望您在以下问题上提供帮助。

问题1:

  只有 TPS22965QW-Q1的引脚 Vout 和接地之间是否有开关、而 TPS22965NQW-Q1没有开关?  

问题2:

我想确认我们是否可以向 OUT Put 引脚添加一个外部225~300 Ω μ F、以便 TPS22965NQW-Q1能够支持快速输出放电功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS22965N 和 TPS22965NW 没有快速输出放电功能、而非"N"版本的器件具有以下功能:

    不能、不能使器件的 N 个版本具有 QOD。  此  器件的非"N"版本 具有固定的内部 QOD、无法更改。 某些器件具有可调节的 QOD、例如 TPS22992。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    还有一个问题需要确认、我的意思 是、如果我们可以在其 OUT Put 引脚上添加一个外部225~300 Ω Ω 电阻器、TPS22965NQW-Q1可以快速放电。 但是、这会导致大量功耗、因为一旦开关工作、它就会一直工作。 你认为是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在输出与接地之间添加外部电阻、即使器件处于开启状态、也会有恒定的泄漏路径、但当开关关闭时、它会使输出快速放电。 您是否可以拥有恒定泄漏电流、这取决于您。 最好使用器件的 QOD 版本。

    此致、

    Kalin Burnside