This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:原理图审阅

Guru**** 2553760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137771/lmz34002-schematic-review

器件型号:LMZ34002

 大家好、

输入电压:28V

输出电压:-5V

特此附上原理图供您查看。 我的原理图中的引脚27 (INH/UVLO)和 A_VOUT 引脚存在一些问题。

请告诉我建议/备选器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    感谢您发帖。  您能否详细说明您在 INH 和 AVOUT 引脚上看到的哪些问题?

    我查看了您的原理图、基本上可以、除了 VOUT_PT 保持断开状态、同时应将其连接为 VOUT 和 AVOUT 之间的连接点。  请参阅数据表建议。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    根据原理图、Ruvlo1 = 174k Ω、Ruvlo2 = 26.3k Ω。 VUVLO 的工作电压为3.67V  

    但它在数据表中提到  

    那么我们是否需要更改 Von 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    正确的是、为了保证运行、最小输入电压必须为4.5V 或更高。

    谢谢、

    Youhao