This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:LMZ14203TZ-ADJ/NOPB

Guru**** 2434770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134771/lmz14203-lmz14203tz-adj-nopb

器件型号:LMZ14203

尊敬的 先生   

 我从  经销商,器件 型号:LMZ14203TZ-ADJ/NOPB 处购买了一套 TI 产品

这是一个令人困惑的问题,我看到 马来西亚制造  的,
如何  理解         第一行标记上的"19AXLCFG3"?   
请参见以下图片!
如果你能帮我,非常感谢!

如果你能帮我,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:应春

    这是 IC 的生产日期代码、包括批次、生产日期等 它主要供 TI 内部使用、以便在需要时跟踪生产批次。 这不会影响您的应用。  请参阅您的设计/应用中的产品数据表。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 尊敬  的先生   ,非常感谢您的回复,关于  XLC,  这三个字母是否与标签的内容相对应?XLC 和 xk9  是否来自不同的来源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 尊敬  的先生   ,非常感谢您的回复,关于  XLC,  这三个字母是否与标签的内容相对应?XLC 和 xk9  是否来自不同的来源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:应春

    我在内部提出这一问题。  请允许我一些时间。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingchun、  

    框上的标签似乎由于某种原因而被更改?

    数据表的封装选项附录中介绍了对终端用户的重要器件标识。  

    我们目前无法为您解码其余字符。 这是内部信息。  

    此致、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 尊敬的  先生   

      • 非常感谢您的回复

      请帮我检查四个字母  "AXLC"的具体含义。  

      • 是否有任何信件代表马来西亚血统?非常感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:应春

    请了解、该代码对于批次可追溯性而言是唯一的、仅供 TI 内部使用、且为机密信息。  但是、我们可以确认您展示的这些器件是在马来西亚生产的。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yohap XI   

    • 非常感谢您的回复、

        • 您能帮我验证马来西亚 生产了以下产品吗?   "19AX8XG3  19AXK9G3  19AXK3G3 19AXK8G3 19AT55G3 19AXXLLG3"

          • 您的回复将不胜感激,谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:应春

    我在内部获得帮助、这可能需要一些时间。  让目标本周完成。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:应春

    您在哪里购买了这些器件?  您是直接从 TI 购买来自 TI 授权经销商的产品、还是从您对认证有疑问的其他来源购买产品?  我得到的说明是: "TI 仅支持通过授权经销商购买产品的客户提出的产品验证请求。  所有其他验证请求都必须通过其供应链来处理。"   

    关于产品的生产国的来源,应在标签上标明。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhao

    这些器件来自我们客户的库存。 我们想知道它们的来源。

    • 我们希望避免马来西亚血统

      请帮我验证

     非常感谢       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:应春

    我希望我能提供帮助、但正如我所说的、如果 TI 不是直接从 TI 或授权经销商处购买、TI 不会提供此类验证服务。  您可能必须仔细检查客户的供应链。

    谢谢、

    Youhao