This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746EVM-047:bq27Z746 -化学品编程-错误代码772

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133780/bq27z746evm-047-bq27z746---chemistry-programming---error-code-772

器件型号:BQ27Z746EVM-047
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

我已成功对 bq27Z746EVM 进行编程、直到更新 Chemistry 为止、我在这里得到错误代码= 772和

“Chemistry programming Error: no acknowledgement from device”(化学编程错误 我使用的是 EV2300、Chem ID 为5271。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我们不再直接支持 EV2300、您可以尝试使用具有更新固件的 EV2400吗?

    此外、您还会遇到"器件未确认"错误、但您可以配置其他所有器件、而不会出现通信问题? 只有在化学品上传过程中、您才会看到问题?

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、仅在化合物期间-我能够更改数据闪存值。

    我们的 EV2400已损坏-我将订购一个/Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    如果 EV2400仍有问题、请告诉我、我会让工具团队来看看该错误。 确保您也使用 BQStudio 的测试版本。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    EV2400已启用化学成分更新正常