This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:感应电阻设置为7m Ω

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138090/bq24800-sensing-resistor-7m-ohm-setting

器件型号:BQ24800

大家好、

我的客户将两个感应电阻设置为7m Ω、因为输入功率太大 、无法使用10m Ω 正常设置。

由于充电寄存器基于10m Ω、这是否意味着电流将乘以10/7=1.42x ?

他们迫切需要知道如何设置、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、您的比例计算是正确的。

    此致。