This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:电池充电器 TS 引脚输入阻抗

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137538/bq25100-battery-charger-ts-pin-input-impedance

器件型号:BQ25100

大家好、我需要知道引脚 TS 是否是一个高阻抗节点来查看它、这样我还可以将热敏电阻端子路由到也使用该热敏电阻的电量监测计。 BQ25100YFPR 和 FG 将同时连接到热敏电阻。 如果两个器件都存在高阻抗、则应该可以正常工作。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25100 TS 功能的工作原理是使用内部50uA 电流源偏置热敏电阻、并读取 TS 引脚上产生的电压。 我认为电流源的阻抗通常较高、但我必须确认这一点。 分析此输入源如何影响您使用并联电量监测计的配置非常重要、您是否考虑过这一点?  

    您打算如何实现热敏电阻配置?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    好的、如果上拉电流为50uA、 那么拉电流 PMOS 的输出阻抗为1/(lambd*ID)、因此在几千欧姆范围内、不是很大...

    要了解 λ、您需要了解工艺特性。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    感谢您的反馈。 您是否需要其他/特定信息来实施您的设计?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我发现我想与之共享热敏电阻的另一个 IC 也没有高阻抗、因此我无法执行该方案。

    谢谢你。

    豪尔赫