This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5071:应用说明

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5071, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131185/lm5071-application-clarification

器件型号:LM5071
主题中讨论的其他器件: TPS23755

各位专家:

我们将查看数据表上的 LM5071应用电路图、特别是非隔离式降压配置
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5071.pdf

我们需要确认以下几点:

1.所用器件的建议额定值是多少?

2.如果不需要温度补偿、如何连接电路?

只需再次检查、R18是否应为1.24欧姆、还是另一个值?

我们的客户基本上只是尝试使用 LM5071实现标准的0类5V 降压配置、我们可以想象这会影响一些器件规格。
我们希望您能为我们提供帮助。 我们将等待您的建议/确认。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    很高兴再次与您交谈!

    另一个13W 5V 输出电压降压转换器示例(使用 TPS23755)是:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS23755-Buck-PSIL048E1_2800_001_29005F00_Sch-_2800_3_2900_.PDF

    1.对于器件额定值、您可以从上面的设计中找到器件型号。

    2.您可以将 Q2基极直接连接到5V RTN。

    3.根据 LM5071的框图、如果没有温度补偿、要具有5V V_o 并且假设 PNP 的 V_EB 为0.7V、您应该具有如下所示的 R1和 R2的关系。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diang:

    感谢您的回答。 抱歉、客户决定使用温度补偿、所以 R2是1.24R、这种情况下的等式是否相同?

    另一个问题。 是否应将 LM5071 COM 与电路的其余部分隔离? 谢谢你。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    如果 您重新连接温度补偿 PNP、您的电路将变为以下情况:

    V_EB 和 V_be 相互抵消。  让我们使用 Vo = 5V、R1 = 5k、然后 R2 = 1.25k。  因此、我想原理图中的 R18应该是1.24k、而不是1.24。

    COM 和5V RTN 应该是不同的接地。 您的负载电路应以5V RTN 为参考、并与 COM 隔离。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald

    由于您的问题已得到解答、我现在将关闭此问题。 如果您有任何疑问、请打开新主题、我们很乐意为您提供帮助!

    此致、

    Diang