This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:随着输入电压的增加、噪声注入很高

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, UCC21732, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138035/ucc21732-q1-high-level-of-noise-injection-with-increase-in-input-voltage

器件型号:UCC21732-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 UCC21732、 AMC1200

您好!

我们正在开发基于三相 NPC 的 PFC、并面临高水平噪声注入的问题。 随着交流电压的增加、PLL 会受到干扰、并会注入噪声、从而影响整个系统。 我们使用 TMS320F28379D 控制卡、UCC21732栅极驱动器和 AMC1200进行控制和感应。  请就此问题帮助我们。

我们将附加波形以供您参考。

直接从电网感测到黄色 PLL

通过自动变压器从电网传输的蓝色交流输入电压

粉色-输入电流

 

谢谢、此致、

研发团队、

科学技术有限公司

印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注适用于您的应用的 UCC21732器件。 您能否 分享以下内容 以更好地帮助您?

    您的应用原理图。

    2.驱动器电源状况如何

    正在使用什么 FET。

    4.确保 使用 短接地环路探针测量信号。

    E2E 将从明天开始处于维护模式。 但是 、您可以通过电子邮件联系我们。 我将通过聊天与您联系、

    谢谢

    Sasi