This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:驱动波形分析

Guru**** 2535070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137226/bq25713-drive-waveform-analysis

器件型号:BQ25713

您好 Khalid,

我测试了 BQ25713并发现了一些有关驱动器波形的问题。

测试条件:VBUS 20V、VSYS 16V、VBAT 16V

首先、使用无直流电源的电池加电。 且 电路中没有异常。

然后插入 适配器。  VBUS=20V。 驱动器波形。

1:LODRV1 2:HODRV1  3:LODRV2 4:HODRV1

我是否可以问、为什么在框中标记的时间段内、必须打开两个下行 MOSFET? 打开这两个 MOSFET 会产生什么影响? 是否可以通过配置寄存器将其关闭?

  ?、在充电过程中也会发生同样的情况、 数据表中是否介绍了这种 μ A 的工作模式? 很抱歉我没有找到它。

此致、  

丰裕岭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    初始周期为 VBUS 鉴定序列。

    当一个输入源插入时、充电器检查输入源电压以打开 LDO 和所有偏置
    电路。 它在转换器启动之前设置输入电流限制。
    直流电源的上电顺序如下:
    在 VBUS 高于 VVBUS_Conven 后的50ms、启用6V LDO、并且 CHRG_OK 变为高电平
    2. VBUS 首次升至 VVBUS_UVLOZ 以上50ms 后、执行 VBUS 认证。 如果  VVBUS_UVLOZ < VBUS < VVBUS_Conven、则充电器将无法通过 VBUS 认证、并且充电器 将每2秒重新认证一次 VBUS。
    3.输入电压和电流限制设置
    4.电池单元配置
    5.150ms VBUS 高于 VVBUS_Conven 后、转换器上电。

    明天我将对此序列中 LODRV1/2的状态做出响应。

    关于第二个屏幕截图、该操作期间的总电流负载是多少?

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid,

    我测试了 BQ2571XEVM、该 现象在轻负载状态下发生。

    VBUS=20V,VBAT=15.1V,无系统负载。

    当我将充电器电流寄存器设置为低于320mA 时。 这种现象基本上与客户以前测量的结果一致。

    1:LODRV1 2:HODRV1  3:LODRV2 4:IBAT

    必须打开两个向下的 MOSFET? 打开这两个 MOSFET 会产生什么影响? 是否可以通过配置寄存器将其关闭?

    非常感谢!

    此致、

    丰裕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    内部审查了这一点。 LO 侧 MOSFET 在转换器关断期间导通、并在电感器电流为零时轻负载。 这样做会有效地将电感器接地。 这有助于提高效率。 这无法通过寄存器进行配置。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid,

    感谢您的回复。  

    请告诉我关闭 LO 侧 MOSFET 如何提高效率?

    此函数可能出错的原因?

    此致!

    丰裕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    为了研究降压/升压转换器的运行情况、我建议您同时监控电感器电流和开关节点波形。  

    此致、

    老虎