This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619终端电流精度

Guru**** 2578795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133026/bq25619-bq25619-termination-current-accuracy

器件型号:BQ25619

您好 TI 团队、

当 ITERM=20mA、 ICHG>260mA、VREG=4.35V、TJ = 0°C - 85°时、端接电流精度是多少?

规格写入 ITERM=20mA、ICHG<260mA、VREG=4.35V、TJ = 0°C - 85°C 电流精度为 ITERM=20mA±10mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该规格不可用。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ning,

    谢谢!

    我的客户在测试终止电流时遇到问题。 °电流设置为220mA、终止电流设置为20mA、SYS 负载小于10mA、环境温度为0°-10 μ A。 此时、终止电流将为3mA 或50mA、并且终止电流已超出规格范围。

    °、充电电流设置为220mA、终止电流设置为20mA、测试温度为0°-10 μ A、SYS 无负载或负载大于15mA、终止电流符合规范。

    请帮助您进行分析、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 以下信息以供您观察?

     工作条件、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS。 VBATSNS (BATSNS 引脚上的电压)。

    所有寄存器读数。 寄存器读数有助于了解充电操作状态和故障条件(如果有)。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们已经有一段时间没有收到您的回复。  该线程 被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。