This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25968:BQ25968的参考设计

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25968, BQ25970EVM-893, BQ25970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134945/bq25968-reference-design-of-bq25968

器件型号:BQ25968
主题中讨论的其他器件: BQ25970EVM-893BQ25970

尊敬的 TI 团队:

我们的客户需要 BQ25968的参考设计、您能不能提供帮助? 或者是否有此器件型号的 EVM 用户指南?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 BQ25970EVM-893。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的建议、但我在  BQ25970EVM-893用户指南中找不到 BQ25968的任何原理图设计。  设计 文件中只有一张 EVM 图片。 您能否与我分享有关 BQ25968参考设计的更多信息?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25968与 BQ25970引脚对引脚兼容。 您可以在  BQ25970EVM-893上使用它。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    关于 TSBUS (H5)和 TSBAT (A5)引脚的设计、我们有一个新问题。 如果我们不使用这两个引脚的功能、我们是否可以将它们悬空?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要它们在寄存器中被禁用、就可以了。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们知道连接到 OVPGATE 引脚的 N-MOSFET 的控制逻辑吗、我们想在空电时确认激活逻辑。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅"9.4.1.1输入过压、过流、欠流和短路保护"部分。 如果芯片没有电源、OVPGATE 将不被驱动并且 NFET 将保持关闭。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们目前使用 BUC+BQ25968、并使用 BQ25968+External MOS 来实现 OVP 功能。 我们担心、当电池电压较低或为空且 VAC 有效时、BQ25968是否能够驱动 OVPGATE 来打开外部 MOS。 如果没有、是否无法激活或为电池充电?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OVPGATE 驱动 N 沟道 MOSFET。 如果施加适当的 VAC 电压、则将驱动 OVPGATE 以关闭 MOSFET。 如果施加了不正确的 VAC 电压、则将驱动 OVPGATE 来打开 MOSFET。 如果 VAC 有效且电池电压较低、则仍需通过将 CHG_EN 位设置为0b1来启用器件。 其默认值为0b0或禁用充电。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    关于 BQ25968的布局、您能否帮助确认、如果 VOUT 和 VBAT 之间的距离约为20mm、则需要控制多少直流阻抗或线宽? 充电功率为33W。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 https://saturnpcb.com/saturn-pcb-toolkit/等迹线电阻计算 器、并确定您的设计可以承受的热量。

    此致、

    Mike Emanuel