This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:有关 TPS22950故障原因的查询

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135992/tps22950-inquiry-about-the-cause-of-failure-of-tps22950

器件型号:TPS22950

您好、TI 专家。

通过客户应用 TPS22950、对开发阶段发生的故障的原因分析进行了询问。

电路配置与上述相同、TPS22950可通过 A1引脚通过1.8V 电平输入启用。

通过 B2引脚从右侧引出的一侧通过 USB type C 连接器进行连接。

在使用此器件的产品开发阶段、TPS22950的 B1和 B2引脚由于短路而发生故障。 (100ea 中的2ea、2%机会)

在损坏的样片中、电流消耗不足以导致 TPS22950过热、仅通过 USB C 连接器连接到笔记本电脑来执行数据通信。

当 USB A 型到 C 型电缆连接到 USB C 型连接器侧的笔记本电脑时、在某些情况下、笔记本电脑输出5V 电源连接到 TPS22950器件的 VOUT 部分。

在这种情况下、我们希望您帮助确定哪些因素会导致 TPS22950如上所述发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先、我看不到您的原理图有任何问题。

    由于该器件的封装较小且具有脆弱性、因此在将任何类型的粗糙处理条件放置在电路板上都会导致损坏、从而导致意外功能的出现、因此制造和处理对于该器件而言至关重要。

    从输入到输出意外短路、可能是由于焊接/处理问题或 PCB 制造过程受到限制。


    最重要的是、我们建议制造商减少注嘴拾取和放置力。

    另一种可能是阻焊层开孔存在问题:阻焊层宽度需要为0.1mm;但是、一些 PCB 制造公司会减少阻焊层开孔、从而为阻焊层条留出空间。 因此、确保它们能够满足0.1mm 阻焊层宽度要求。 还应确保为 TI 器件指定了回流焊曲线。

    该器件上的封装很脆弱、因此在制造过程中小芯片会导致器件发生故障。 同时仔细检查焊接曲线(这些器件上出现故障的常见原因是焊接不当)。

    一般来说、下面是一些有关 WCSP 处理的资源:

    https://training.ti.com/troubleshooting-tips-ic-wcsp-handling?keyMatch=WCSP

    https://www.ti.com/support-quality/faqs/wafer-level-chip-scale-package-faqs.html

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、正如您提到的、我怀疑由于焊接不良而导致短路。 但是、我发现从已发布的 PCB 上拆下 IC 后、TPS22950本身在内部短路。

    我想问 TPS22950本身是否有短路的原因?

    我还发现 B1和 B2上的电压部分传输到 A1引脚、输出电压为2.5V。

    此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、  

    您能否澄清一下您如何能够查看 IC 内部是否短路? 您是否对封装进行了衰减并查看了金属层?  

    如果通过测试电路板外引脚间的连续性发现了这一点、则可能是由于焊接或粗糙的处理条件造成的。 如果 IC 受到压力、则可能会导致器件显示短路、无论是否在电路板上。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    我没有解封 IC。 我只需在封装底部的焊球上使用万用表测试已拆除的 IC。

    例如9V 的短周期高电压怎么样? 或来自输出端口侧的浪涌电流? 这些会损坏 TPS22950吗? 我发现、当输出电压高于输入电压且 IC 已启用时、TPS22950可提供900mA 反向电流。

    此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、  

    是的、这些情况可能会损坏器件。  

    应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。 我们建议客户使用新的装置更换这些装置。

    我们不保证器件在超出绝对最大额定值的任何条件下都能正常工作。

    此致、  

    Elizabeth